This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:关于图像问题的TVP5158

Guru**** 2562070 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158, TVP5160, TVP5147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589657/tvp5158-tvp5158-about-the-image-issues

部件号:TVP5158
主题中讨论的其他部件: TVP5160TVP5147

大家好,

客户正在使用TVP5158。 问题是显示的图像始终闪烁,并且有彩色斑点。 显示的图像位于图像中。

原理图也在附件中。 请检查附件。  客户使用 PAL-B,D,G,H,I标准。 他的屏幕分辨率为 800x600@60Hz。

以下是他的寄存器配置:

slaverAdr = 0xbe;

TVP5158_I2C_WriteByte (slaverAdr,0xFE,0x0F);

TVP5158_I2C_WriteByte (slaverAdr,0x60,0xb0);

TVP5158_I2C_WriteByte (slaverAdr,0xa9,0x04);

TVP5158_I2C_WriteByte (slaverAdr,0xb0,0x60);//4通道像素交错模式,8位BT656,D1分辨率

TVP5158_I2C_WriteByte (slaverAdr,0xb2,0x25);

TVP5158_I2C_WriteByte (slaverAdr,0xb1,0x17);

TVP5158_I2C_WriteByte (slaverAdr,0x1a,0xf0);//关闭所有音频通道

TVP5158_I2C_WriteByte (slaverAdr,0xb4,0xe4);

TVP5158_I2C_WriteByte (slaverAdr,0x90,0x10);

TVP5158_I2C_WriteByte (slaverAdr,0x91,0x80);

TVP5158_I2C_WriteByte (slaverAdr,0x92,0x80);

TVP5158_I2C_WriteByte (slaverAdr,0x0E,0x5F);

TVP5158_I2C_WriteByte (slaverAdr,0x12,0x03);

TVP5158_I2C_WriteByte (0xBE,0xFE,0x0F);

TVP5158_I2C_WriteByte (0xBE,0x0d,2);

对于客户的问题,你能给我一些建议吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

e2e.ti.com/.../_2500_e8_2500_a7_2500_86_2500_e9_2500_a2_2500_911.avi</s>2500 2500250025002500

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些彩色区域是复合视频(CVBS)的基本限制。

    彩色信息通过CVBS传送的方式是使用称为颜色子载波信号的信号,它是一个超长于信号的luma部分的正弦波。

    这意味着,如果您有高频luma (例如单色文本),则无法确定这是高频文本还是彩色。

    此网页的第一张图片非常清楚地显示了问题...

    通过选择更高质量的解码器(例如 3D梳状滤波器),但这些滤波器更昂贵,更复杂且更大。

    有关各种解码器质量的一些信息,请参见以下链接...

    下面的文章还显示了一些很好的示例...

    在侧面注释中,也会出现相反的情况,其中色度信息被解释为亮度。 这会导致"点爬网",如以下链接中所述...

    基本上,尝试使用复合视频显示计算机图形(即高频转换)永远不会看起来很好。

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    感谢您的回复。

    问题1:您建议使用更高质量的解码器,我们是否有这样的高质量解码器?

    问题2:您的意思是TVP5158无法满足客户的要求?

    问题3:对于客户的问题,您能否提供一些特定的解决方案? 例如,原理图和寄存器配置是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1) TVP5147将提供更好的分色效果。 TVP5160将提供出色的分色效果。 但这两种设备都不是多通道解码器。

    Q2)客户有哪些要求?

    问题3)正如我所提到的,这是解码器的一个基本限制。 复合视频不是为处理计算机图形而设计的。 专为电视视频而设计。