This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800:时钟管理

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589880/adc12d1800-clock-management

部件号:ADC12D1800

ADC中是否有PLL? 我想保存一个时钟,并使用i时钟读取I和Q数据总线(非DES模式)。  这是有效配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dan

    此ADC内部没有PLL,但DCLKI,DCLKQ,Datai和DATAQ信号是使用相同的内部时钟树创建的,且所有信号的偏移都非常低。

    因此,可以使用DCLKI或DCLKQ将所有Datai和DATAQ信号捕获到FPGA中。

    此致,

    Jim B