This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6125:电源

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS6125, DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589624/ads6125-power-supply

部件号:ADS6125
主题中讨论的其他部件:LMK0.4208万DAC7760

我将设计一个共享电源,即ADS6125,DAC7760和LMK0.4208万将共享电源。 负载1为ADS7760。 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我注意到的一件事是,您要为三个要供电的器件添加典型的电流消耗数,但您只选择了一个具有*最大*电流输出额定值的LDO,该电流额定值仅略大于您的*典型*电流消耗。  对于490 mA的典型负载,您具有500mA的最大能力。   您将需要比当前源容量更大的余量,足够的余量来满足每个负载的*最大*电流消耗,以及启动条件下可能需要的任何额外瞬态电流的可能性。      由于器件都来自不同的产品组(ADC来自您发布的高速数据转换器组,但DAC来自我们的Precision组,时钟芯片来自我们的计时组, 电源设备是另一组)我只能说,您展示的用于隔离三个负载的'过滤器'应足以防止其中一个负载可能将噪音耦合到另一个负载中。   我怀疑时钟设备可能是保持供应清洁和低噪音的更重要设备,但我认为这将在时钟论坛中讨论。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    我已咨询计时论坛,但尚未得到答复。