This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6125:电源

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6125, TSW40RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588698/ads6125-power-supply

部件号:ADS6125
主题中讨论的其他部件:TPS8.2085万TSW40RF80EVM

AVDD和DRVDD电源是否需要LDO? 我没有从数据表中找到电源建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADS6125不需要LDO,而只是需要为AVDD提供清洁的电源。   在为ADS6125发布EVM时,我们使用LDO为AVDD获得清洁的电源电压。  从那时起,我们就有了更好的开关电源,并且我们已将开关电源用于许多新型数据转换器。   例如,我们已将TPS8.2085万用于TSW40RF80EVM上的数据转换器-这两种转换器都可以在TI网站上看到。   我们没有回头对ADS6125的开关电源进行实验,但真正的需求还是一 个干净,低噪声的电源,而不会有任何多余频率的大分量进入它。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。