This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2558:REFP电流在(#CS=高,#INT=高)条件下增加

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586300/tlc2558-refp-current-increased-during-cs-high-int-high-condition

部件号:TLC2558

大家好,

我的客户看到在  以下蓝色 期限(#CS=高,#INT=高)内,REFP电流从60uA增加到530uA。
注意) SCLK和SDI输入(FPGA输出) 显示在该持续时间内0V至3.3V之间的中间电压,这是因为我的客户的系统配置。

  TLC2558是否可能出现此REFP增加电流的情况?




如果您需要其他信息或有不清楚的地方,请告诉我。
我们将感谢您的支持。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在CS从低到高的过程中,参考的输入阻抗在低阻抗到高阻抗之间切换。  这可能只是来自阻抗开关。  

    我不认为这是由SCLK和SDI处于中间电压造成的。  

    他们是否在所有设备上都能看到此信息?   我不认为这会是个问题。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike-San,

    非常感谢您的支持。
    我想提出更多的问题。

    >#CS从低到高期间,参考的输入阻抗在低阻抗到高阻抗之间切换。  这可能只是来自阻抗开关。  

    1)
    您能告诉我 发生REFP切换输入阻抗的时间吗?
    它是否仅发生#CS低到高 或高到低的边缘定时?

    2)
    我认为当#CS=高时,REFP显示低阻抗。(当#CS=低时,显示高阻抗)
    我的理解是否正确?

    3)
     REFP的开关输入阻抗是否与 INT状态相关?
    我听说我的客户发现问题(REFP电流 增加) 发生,仅INT=High状态。

    此致,
    Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.数据表提供的唯一信息是,当CS = 1且SCLK =关闭时,阻抗为100Mohm。 当CS = 0且SCLK = ON时,阻抗为20千欧。 我不确定阻抗何时切换。
    2.相反:CS =高时为100M Ω,CS =低时为20kohm
    3.我不这么认为。 int是一个输出。 它在阻抗变化期间正在改变状态,但不是阻抗变化的原因。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike-San,

    感谢您的回复。
    您是否可以 调查 CS=1,SCLK=20MHz (ON)下的REFP输入阻抗?
    我的客户想 知道 ,如果REFP阻抗降低到20kΩ Ω 以下,是否可行。



    我的客户 确认REFP电流从  下面的红色箭头增加到530uA (REFP阻抗为approximately1kΩ Ω)。
    他怀疑 TLC2558具有 另一种REFP阻抗切换模式,数据表不会解压。



    非常感谢您的支持。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    是的,规格应保证当CS=0且SCLK=20MHz (ON)时,阻抗为20kohm或更大。 对于他们提到的条件没有规范,CS=1和SCLK=20MHz (ON)。 我可以尝试测量它,但需要几天时间,因为我需要获取一些样品。

    当CS=1且SCLK打开时,可能会进入另一种模式。 他们是否可以设置自己的系统,以便在CS=1时,他们将SCLK拉低?

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike-San,

    非常感谢您的支持。

    >他们能否设置系统,使CS=1时,他们的SCLK值过低?
    我还听到当 SCLK从CS= High接通700ns以上时REFP电流增加。
    以下模式不显示REFP电流增加,因为持续时间小于700ns。
    您能从这个角度衡量吗?

    ↓REFP电流不会增加


    >他们是否在所有设备上都看到了这种情况?
    是的,我的客户确认了他拥有的所有30台设备的问题。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-san,您好!

    是的,他们可以设置自己的系统,以便在CS较高时SCLK较低。

    当我拿到配件时,我会测试一下。  它们都已完成。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-san,您好!

    我已收到部件,正在尝试进行设置。

    一些问题:

    他们说在此期间参考电流会变大。  他们是否使用外部参考?

    列出的最大参考电流为1uA。  他们如何衡量这一点,以查看在SPI通信的特定部分期间它是否在增加?  很难测量范围上的此电流量。  他们能否发送SPI通信的示波器,该示波器还会显示上述时间内的电流增加。  

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike-San,

    我非常感谢您的持续支持。
    我想在离线状态下发送您需要的信息和我的客户的示意图。

    您能否将电子邮件发送至以下地址?
    yaita-k@clv.macnica.co.jp

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    我会向您发送电子邮件,我们可以通过电子邮件继续发送。

    Mike