This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:内部温度传感器精度。

Guru**** 2560760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589815/ads124s06-internal-temperature-sensor-accurracy

部件号:ADS124S06

你(们)好

ADS124S06数据表仅引用了内部温度传感器的典型电压和温度系数值。 有什么限制?

非常感谢

Chris Davies

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    遗憾的是,我们 无法指定限制,因为存在多种因素,包括引用的漂移。  从表征中,我们可以看到25°C时的初始扩散 范围为4°。  斜率也有一些变化,因此这也会影响计算的温度,因为它与测量的温度电压有关。

    其他因素也会起作用。  例如,传感器监测 硅芯片温度的温度。  根据封装类型,封装尺寸,热熔,板温度,封装周围的气流等,温度可能与您预期的相差很大。  因此,ADS124S06的温度传感器主要是一个监视器,而不是热电偶冷接点补偿所需的精确传感器。

    您是否考虑使用温度传感器的特定应用?  我们可能会提供一些其他信息和建议。

    此致,

    Bob B