This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2558:SCLK频率

Guru**** 2952400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589423/tlc2558-sclk-frequency

部件号:TLC2558

大家好,

SCLK的系统频率为 10MHz。
我认为10MHz不是一个plobem,但在数据表中,TWL和TWh显示为30ns (MAX)。



 这些规格(TWL,TWh)在20MHz条件下是否应考虑?
我还想知道 为什么这些规格具有最大值(30ns)。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    请参见数据表中的图16。 这两种规格显示SCLK信号应为高或低的最短时间。 如果SCLK以20MHz运行,则为时钟周期提供50ns。 当高低各为20ns时,则为上升和下降时间留出10ns。
    我不知道为什么最大规格为30ns。 如果您的时钟信号以30ns的高和低运行,则时钟的最快速度可能是16.6MHz。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike-San,

    感谢您的回复。

    >我不知道为什么最大规格为30ns。 如果您的时钟信号以30ns的高和低运行,则时钟的最快速度可能是16.6MHz。
    我的客户想知道 SCLK=10MHz是否适用。
    当  SCLK=10MHz时,它可能超过TWL或TWh的30ns (MAX),这是问题的背景。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yiata,

    TWL和TWh的最小和最大时间设置SCLK上的占空比限制(60/40),假设最小时钟周期为50ns。 只要遵守60/40责任限制,您就可以使用10MHz时钟。