This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:电源

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6125, DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588703/dac7760-power-supply

部件号:DAC7760
主题中讨论的其他部件:ADS6125

根据数据表中的电源建议,DVDD可以由内部4.7V LDO供电。 当我选择电源时,AVDD是否需要LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    京泰

    DVDD的内部LDO由AVDD引脚供电。 为AVDD选择电源时,可以使用LDO或开关模式DC/DC转换器。 为了减少开关噪声和耦合到DAC输出的数字峰值,建议在电源引脚上使用本地和散装电容器。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。
    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我将选择由ADS6125,DAC7760和LMK0408共享的3.3V电源。

    是否需要任何过滤器?

    +/-15电源是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京泰

    3.3V应该适合DVDD,但请确保ADC具有本地去耦电容器,并且可以考虑在电源上使用简单的低通滤波器。

    DAC7760可以接受+/-15V电源。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    这是否可以? 负载2为DAC7760。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来应该是有效的。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    保罗