This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:tsw1400,JTAG

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54RF63, ADS54RF63EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588261/tsw1400evm-tsw1400-jtag

部件号:TSW1400EVM
本线程中讨论的其他部件:ADS54RF63ADS54RF63EVM

我已拆下R61 R62 R63 R64

并安装R55 R57 R58 R59 R60 R129

R55是1k。

但JTAG链不起作用;

你能给我一些建议吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能使用Quartus II的USB-Blaster下载.sof
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们已经有几个用户执行了此操作,并且工作正常。 关键是移动连接USB JTAG (R61,62,63,64)的4个电阻器,以连接到TSW1400 (R57,58,59,60和R129)上的JTAG连接器。 完成此操作后,您应该能够扫描Quartus中的JTAG,并且它应该能够找到该器件。 如果没有,则表示存在连接问题。

    请检查您的焊接,以确保连接正确。 如果无法建立JTAG连接,则将无法将任何固件推入设备。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我检查了一些帖子。 R55。的情况如何
    它不安装。

    我希望您能给我一个关于变革的详细信息。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您拥有TSW1400的哪个版本? 转速?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    tsw1400 REV D 2011
    S/N KS69.2248万

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不同的转速之间存在差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在revD EVM上重新验证了这一点-按预期工作。

    R55=1k

    R57/58/59/60/129 = 0

    R61/62/63/64=删除

    我启动了Quartus编程器,确保USB Blaster连接正确,进行了扫描,发现Stratix IV FPGA。

    如果这起作用,您可以像使用Quartus一样使用JTAG。  如果不是,请检查您的焊接。

    e2e.ti.com/.../TSW1400-JTAG-Connection.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是,原理图的该部分对于所有版本都是相同的。 一些早期版本安装了R55而不是DNI。 但是,JTAG将按照建议的更改按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我会一次又一次地检查我的主板
    我很快就会回复

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好


    我已经完成了更改,但仍然不起作用,我确信所有的注册表都可以。
    使用quatus'auto detect时找不到设备。
    我对此不知道。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在中国哪里可以解决我的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    我已完成更改。
    它是有效的。

    非常感谢KEN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到! 您是否发现了问题? 它将来可能会帮助其他用户。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它只是 一个寄存器  没有牢固焊接。

    变革可以成功,

    我是否仍然可以使用HSDC?

    如果您能给我一个有关tsw1400的示例,我将非常高兴。

    另一个问题: 如何为ADS54RF63获取可靠的时钟输入。

    tsw1400'board的咔嗒声怎么样?

    谢谢

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    你能给我一些建议吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好


    我需要你的帮助

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您仍然可以使用HSDC Pro的TSW1400寄存器和SPI接入端口。  通常,您会先使用JTAG加载固件,然后启动HSDC Pro。  它将尝试与固件通信,以确认是否已加载固件。

    但是,如果您修改固件,HSDC Pro可能会也可能不会与新固件一起使用。  不保证HSDC Pro只能与我们官方发布/测试的固件配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,请启动一个新的E2E POST以支持ADS54RF63EVM。 您不能使用TSW1400的时钟-通常,FPGA时钟具有高抖动,会影响ADC的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否给我一个关于quartusII的tsw1400板的例子,这意味着我可以从Quartus下载什么文件到tsw1400。是否有任何例子?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我没有任何文件可用于Quartus和JTAG。  您需要生成一个sof或pof固件文件,以便通过Quartus加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢大家
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请看一下。 可能是制作自己的固件的良好起点。
    www.ti.com/.../TIDA-0.0069万

    肯尼亚