This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:输出/反馈电阻值

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589435/dac7760-output-feedback-resistors-value

部件号:DAC7760
主题中讨论的其他部件: DAC8760

大家好,

我正在处理一个配有DAC7760的电路,我对原理图示例中使用的某些电阻器的值有疑问(图 96)。

在两个输出上,我都找到了一个15欧姆的电阻;在电压输出和+VSENSE引脚之间的反馈线路上,也 有这个值。

是否必须使用15欧姆?

我在数据表上找不到有关此主题的任何提示。

提前感谢

Stefano

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stefano,

    TIDesign更详细地讨论了保护电路。  

    工业电压和电流输出驱动器,隔离,EMC/EMI测试

    章节3.4 介绍了被动部件的用途。  15Ω,I ² C用作限流电阻器,因此如果TVS二极管夹紧到电源轨上,DAC8760将提供最大电流。

    如果这能回答您的问题,请告诉我,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Paul:

    建议的文档( tidu011 )已明确说明了一切。

    非常感谢!

    Stefano