This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800:采样非RF波形。

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589275/adc12d1800-sampling-non-rf-waveforms

部件号:ADC12D1800

在对非射频波形(因此不是正弦波)进行采样时,此ADC的性能是否可以接受。  我想对由随机高速"分子"组成的信号进行采样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dan

    是的。 ADC12D1800系列设备可与非正弦信号良好配合。 关键是将输入共模电压保持在指定范围内。

    如果脉冲不对称或不是50 % 占空比,则可能需要使用直流耦合差分放大器作为驱动器。 需要使用ADC Vcmo引脚在正确的共模电压下偏置放大器输出级。 ADC12D1800数据表中的表6-6提供了一些示例差分放大器选择,以满足不同的需求。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    丹