This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:脱毛故障

Guru**** 2930480 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588732/tsc2046-dout-glitch

部件号:TSC2046

大家好,

我的客户评估了TSC2046,发现DOUT发生意外故障。
请查看Fig-1波形表。

图1 /CS,DCLK,DIN和DOUT,具有波形波形波形  

因此,客户向我们进行了以下咨询。

①什么可以被视为原因?

“这一②的时机是否有很大的变化,而且违反了
  沟通伙伴的设置和保持时间安排?

③可以考虑采取何种对策来消除这种故障?

请告诉我答案。

关于评价的详细资料如下。

・客户评估了两个TSC2046样本。 两个样本都有相同的现象。
・dout仅连接到CPU输入。
・浮点发生在DIN的STARTbit下降边缘的正时A处
 频率约为70 %
・CS,BUSY和DOUT波形波形波形波形波形波纹如下。

Fig-2 /CS,BUSY和DOUT具有波形波形波形

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,F.N

    我将着手处理您的问题,并将很快回复您提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fumio,

    您能否为我提供一个示意图以供查看?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣何塞

    感谢您的回复。

    我向客户索取了原理图。
    当有图解时,我会将其发送给您。

    此致,
    Fumio Nakano