This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC38J84EVM + TSW14J10EVM + ZC706问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588998/dac38j84-dac38j84evm-tsw14j10evm-zc706-issue

部件号:DAC38J84
主题中讨论的其他部件: TSW14J10EVMLMK0.4828万

大家好,

我的客户正在使用DAC38J84EVM,并面临以下问题。

配置:ZC706 + TSW14J10EVM + DAC38J84EVM

问题1:在《TSW14J10 FMC-USB插入器卡用户指南》第32页(黄色)中

问题: ZC706板具有JTAG, 为什么它无法连接到TSW14J10EVM?
 
问题2:当我尝试通过DAC3xJ8x GUI v 1.1 为DAC38J84EVM配置时钟时,在选项卡LMK0.4828万控制/时钟输出上:
-         无法取消选中“Group Powerdown (组关机)”选项。
-         尝试更改DCLK除法器的值,但软件始终使用31 (如下图所示)
我尝试在其他PC上运行该软件,卸载并重新安装,但仍在发生。
您是否遇到过这些问题? 如何解决?

顺便提一下,您能否将FPGA参考设计,项目测试DAC38J84EVM的C源代码发送给我们以供参考?

谢谢你。
Trong Le



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Trong,

    我们将对此进行调查,并尽快与您联系。

    ZC706的FPGA固件可从TSW14J10EVM站点上的TI.com获得。 查看“Software (软件)”部分-TSW14J10 Xilinx Software链接。

    www.ti.com/.../TSW14J10EVM

    具体而言:
    www.ti.com/.../slac690

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trong,

    ZC706 FPGA不允许.SVF文件通过板载JTAG连接器正确加载。 这是HSDC Pro GUI发送的文件格式。 这就是为什么需要Vivado加载固件的原因。 这是用户指南中应该提到的内容。

    关于DAC GUI,GUI似乎未正确连接到EVM。 启动后,在打开GUI并连接到EVM后,您必须单击“Not in Reset”(不在重置中)按钮,然后在显示为“DAC in Reset”(DAC在重置中)时再次单击DAC重置。 输入参数后,单击“编程LMK0.4828万和DAC3xJ8x”按钮加载DAC和LMK。 要进行测试,请将EVM计时模式设置为“内部”。 加载值后,您应该会看到LED D7亮起,指示LMK0.4828万已编程。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Jim和Ken.