This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:开发套件无法找到固件,MMB0上的小数点未亮起

Guru**** 2560800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589470/ads1298ecgfe-pdk-development-kit-can-t-find-firmware-and-the-decimal-point-on-mmb0-is-not-illuminated

部件号:ADS1298ECGFE-PDK

您好,

我有一个ads1x98ECG FE Rev C,带有主板MMB0 Rev D

一年前运行良好,但现在软件找不到固件,无法下载。

我明白了,  

"由于超时情况,固件加载失败

  请重置硬件以继续加载固件"

然后,我选择了退出,然后得到了

"连接和固件加载失败!

 请检查您的连接/配置并重试"

我选择了"重试"底部,然后,

"正在查找二进制文件"

"正在读取二进制文件"

"USB连接已建立"

"未找到固件...正在下载"

"下载失败..重置硬件"

    正如e2e.ti.com/.../1200 所说,我已经检查了J12,S4和S3。 但是 ,我遇到了与驱动程序有关的问题。 没有 提示。

我尝试安装 ADS1298ECGFEFirmware和 ADS1298ECGFEFSoftware,但没有任何帮助。

当我重新插入USB并打开主板电源时,它说“未知设备”叫MMB0(NI-VISA)。

我注意  到小数点应该照亮,因为它在一年前就正常工作,但这次它没有点亮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我刚换了一台电脑(Win7也是),安装了软件并找到了正确的驱动程序,解决了问题。
    安装时出现libsub0.dll错误。 当USB出现时,有两个驱动程序自动安装,一个NI-VISA成功,另一个USBStyx失败。 有一个未知设备,我将驱动程序路径称为安装路径。 然后成功!
    我花了一整天时间来解决这个问题...
    希望这能帮助解决同样的问题(虽然我不知道为什么它能起作用!)

    希望有人知道最后一台计算机出现故障的原因,安装时没有显示有关dll的错误,但没有找到固件。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿Wendi,

    我很高兴您能以某种方式工作。 其中一台计算机是32位计算机,另一台是64位计算机? 实际上,每个驱动程序都有不同的驱动程序,有时,当驱动程序与计算机不匹配时,驱动程序无法正常工作。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    感谢您的回复。

    这两个都是64位Win7。

    我使用此套件在最后一台计算机上工作过,安装了驱动程序和软件。但是现在不工作。 重新安装与新计算机不一样。

    对于出现故障的PC,驱动程序安装没有错误 ,并且插入USB时,第二个(USBsyn)驱动程序无法正常工作。 对于新计算机,安装的驱动程序没有dll文件,而他发现需要第二个驱动程序。

    我对此感到不解。 真的很奇怪。