This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:SPI的/DRDY Timing

Guru**** 2560800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589500/ads1278evm-pdk-drdy-timing-of-spi

部件号:ADS1278EVM-PDK

您好,

所以,我一直在我的微控制器的miso线外看到数据,只是我无法获得正确的时间。 我正在提供SCLK = 3.3333 MHz,CLK留在板载27MHz。 我使用的是高速模式和001格式(TDM Fixed)。 我探测了我的/DRDY谱线,并在示波器上观察到频率为105.5kHz。 该线仅在此频率下脉动高。 我可以在明天提供一张图片,但根据数据表中的图78,它应该是一个平方波,在1个SCLK周期内保持低水平,以确定数据已准备就绪。 这是正常的,还是我的解释错了? 这是否是由于数据表建议的SCLK为1/2,1/4,1/8...,为27MHz CLK? 27MHz/ 8=>3.375MHz,由于硬件限制,我的SCLK限制为3.3333MHz?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kory,

    正确的是,DRDY信号应在SPI格式的第一个SCLK下降边缘之后转换为高电平。 即使接口完全不同步,也应该发生这种情况。 我想查看您的数据采集示波器图像,包括DRDY,SCLK和DOUT。

    Brian