This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7826:Vcc = 3.3V时的参考电压(最大值)

Guru**** 2502655 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588996/ads7826-vref-max-at-vcc-3-3v

部件号:ADS7826

您好,

我的客户有关于ADS7826的问题。

[Q]

在ADS7826的数据表中,说明VREF (Max)= Vcc - 0.2 V,Vcc = 2.7 到3.6 V 
我的客户希望使用Vcc 3.3V。
此时是否可以使用数据表中图40的电路?


此致,

Kaede Kudo


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaede Kudo

    对于VCC = 3.3V的使用情况,不能将VREF和VCC引脚绑定在一起,如数据表的图40所示。 Vref = VCC对于VCC =5V来说是正确的。

    我们需要按照这一要求更正数字40。 感谢您指出这一点

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet