This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S022:所有ADC信道读取的值几乎相同

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589011/adc128s022-all-adc-channels-reading-nearly-same-value

部件号:ADC128S022

您好,

  我有一个以前从未见过的有趣问题。 我们在 一个板上使用ADC128S022中的三个。 某些ADC在所有8个通道上读取相同的值,彼此之间的值不超过几毫伏。 我们使用相同的固件读取所有主板。 我认为这可能是高重力的结果,因为这些板位于受高重力影响的外壳中。 我检查了焊点,它们看起来都很干净。 我们没有在任何原始版主板上看到过这个问题,只有那些已经进入仪器的主板。 但我并不肯定机械冲击是造成这种情况的原因。

问题:

答 您是否曾见过此问题,所有8个ADC信道的读数几乎相同(在几毫伏内)?

B. 机械冲击如何导致类似的故障? 我认为集成电路的抗冲击能力相当强。

谢谢!

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek

    这是一个相当有趣的问题。 回答您的问题

    A)我们尚未看到所有8个ADC信道在正常条件下读取相同的值。 我想了解ADC是否已开始读取正确的值,您执行了电源回收或设备重置

    B)我们通常不对工业级设备执行机械冲击测试。 由于设备在几毫伏范围内为您提供8个通道的读数,因此数字输入/输出可能工作正常。

    是否可以探测模拟电源和任意两个输入通道。 这是为了阐明 问题是否与模拟导轨/通道相关 。

    此外,仪器中还会产生EMI干扰。 如果是,则可以在出现故障情况时探测4条SPI线路

    最糟糕的情况可能是极度机械冲击 可能会导致连接到导联架或芯片的连接断开。 但是,如果排除了上述所有错误来源,则可以考虑这种可能性  

    谢谢和问候

    Abhijeet