This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5409:通过编程配置LVDS

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589261/ads5409-lvds-config-through-programming

部件号:ADS5409

在第36页的ADS5409的数据表中,介绍 了3A寄存器。

我们看到 ,在D12-D11中,默认值为01 (LVDS SW - 2 mA至2.75 mA)。 在  D15-D13中 ,默认值为110 (LVDS输出电流强度- 3.5 mA)。

但我们看到注意- 在 D12-D11 LVDS驱动器内部开关设置中-必须为D15-D13中的设置设置正确的范围。 正如我们所看到 的,LVDS输出电流强度设置为3.5 mA,但根据位D12-D11,必须将 2 mA设置为2.75 mA,而不是3.5 mA。  

此寄存器描述的文档中是否有错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在该寄存器描述中描述的规则 ,用于以相互匹配的方式设置这两个字段,这些规则是为了获得最佳结果,但在其他情况下仍然有效。  而且,从开机或重置中出来的默认设置似乎不匹配。  在为EVM制作的SPI GUI中,我通过让用户选择LVDS输出电流强度,然后让GUI正确设置内部开关设置,确保寄存器写入遵循规则。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,在通电后,设置位 D12-D11 = 11 (3mA至3.75mA)是否要获得最佳结果? 或者我可以使用默认设置?