This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232

Guru**** 2929060 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589057/ddc232-about-the-current-detection-questions

主题中讨论的其他部件:DDC232

大家好,

客户希望使用DDC232。  

问题1:
他需要有关32通道ADC IC DDC232的技术信息。 他想在太阳能电池板上感应三相电流(440 V DC,/108 A DC电流)

输出(最小8 A,最大 130 A)。 他想知道客户是否可以 将电流传感器直接连接到此IC,或者他需要准备一些电流传感器
额外的硬件。 有可能吗?如果不可能,请为相同的模数转换器推荐正确的模数转换器。

问题2:
客户想要感应 到ADC的三相(440V AC/400A)交流电流和电压。 请为相同的模数转换器提供正确的建议。

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    DDC232可能不适合此类应用。
    请与电流感应团队联系,了解应用的产品建议。