请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299 在Thread: ADS1298ECGFE-PDK中讨论的其他部件
尊敬的各位:
我正在尝试使用ADS1299采集心电图。
我已经用自己的演示板获得了EEG。 我还想获取ECG数据。我使用Biasout作为右腿驱动器并设置输入,请参阅ADS1298ECGFE-PDK的数据表,如下所示:
我从RA,LA,LL的平均值得到WCT,通过运算放大器。 通过将CHxSET = 0x67.V1-V6设置为正输入,我将WCT分配给BIAS-INP作为负输入。
但通道饱和,V1-V6的数据为0x7FFFFFF,或0x80万,而导联I和导联II则良好。我尝试使用SRB2作为WCT的输入(将V1-V6更改为负输入), 结果相同。我不能使用SRB1作为负输入,因为在MISC2中设置SRB1时,它会连接到每个通道。 但导联I和导联II需要RA作为负输入。
当我将WCT直接连接到通道的负极输入时,我可以获得V1-V6数据。我的设置是否有任何问题?
谢谢。