This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8560:DAC8560 DCA

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589174/dac8560-dac8560-dca

部件号:DAC8560

尊敬的先生:

我正在测量1通道DAC解决方案,其准确度为1mV,用于5V或3.3V电源。 DAC输出2~0V或3~0V

我找到DAC8.576万 16位,输出范围0~参考电压。它是否符合我的要求? 我发现 零代码错误5 ~20 mV,此参数是否会影响精度? 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DAC8560应该能够满足您的要求。  您是否打算使用内部2.5V参考电压?  如果使用外部参考,则必须在开机时小心禁用内部参考。  

    零代码错误规范用于传达DAC输出驱动的距离GND的距离。  一旦DAC输出超出零代码错误区域,则精度由偏移,增益,INL错误源确定。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    保罗