This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44:ADC32RF44仅为一个信道供电

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588775/adc32rf44-adc32rf44-powering-only-one-channel

部件号:ADC32RF44

I,

我正在寻找功率消耗尽可能低但具有最佳SNR/SFR范围的大于2GSPS ADC单通道。

ADC32RF44似乎是候选版本,但遗憾的是没有单通道版本可用。

我看到通道B可以通过编程寄存器039h关闭电源。

这是否会关闭整个B侧转换器及其相关逻辑(交错校正,DDC 等)?

当通道B断电时,功耗降低了多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,

    下面是一些反馈。 目前,ADC32RF4x可能是最佳选择。 在单通道模式中,整个通道断电(ADC +数字+ JESD等)。 但是,由于存在一些共享电路,因此功率并非完全低于50 %。

    在FS= 2Gsps时

    双通道模式:PD ~ 5.5W

    单通道模式:PD ~ 3.2W

    汤米