This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274EVM-PDK:数据速率与模拟前端的HW同步

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588960/ads1274evm-pdk-hw-sync-of-data-rate-to-analog-front-end

部件号:ADS1274EVM-PDK
在“线程”中讨论的其他部件:ADCPro,, ADS1274

你(们)好  

我需要将用户定义的ADC数据速率(在我的情况下为200 SPS)与模拟前端中的某些进程同步

此数据速率由用户在ADCPro GUI中定义。

即,我的前端模拟峰值检测器必须与每个数据收集周期同步归零。

我的问题是 -  ADS1274EVM-PDK (MMB0)是否 具有某些测试连接或其它可访问的硬件点来获取 用户定义  的数据速率周期的开始/结束信号?

 

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Reuven,

    感谢您的提问。 为了说明,您是在寻找数据速率周期的指示,还是需要将同步信号驱动到ADS1274?

    ADS1274输出/DRDY信号,以指示何时有新的转换数据可用。 连续下降边缘之间的间隔时间等于数据速率期间。 此信号可在4.7 上读取。

    如果您的意思是需要驱动一个“启动”信号来将ADC转换同步到外部事件,则您需要使用/sync针脚,此针脚在4.1 中可用。 当驱动为低电平时,将停止ADC转换并清除数字滤波器计数器。 当/sync返回高时,转换将再次开始。 请注意,这需要您等待tNDR才能结算数据,因此目的不是持续启动/停止转换。


    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ryan:
    4.7 的信号是我需要的。
    非常感谢!!!
    附注/sync到ADS1274也是一个很好的选择,将予以考虑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题,鲁汶。 ADS1274数据表提供了有关接口信号(包括/DRDY)的更多信息。

    此致,