This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:计算随时间和温度变化的容差和精度

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1247, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588600/ads1248-calculating-tolerance-and-accuracy-over-time-and-temperature

部件号:ADS1248
主题中讨论的其他部件: ADS1247ADS124S08

您好,

我正在尝试确定使用ADS1248是否可以满足我的设计要求,因为这部分是由以前的工程师选择的。

我需要知道如何计算零件的公差和精度。 哪些术语可以是平方根?

我还需要知道哪些错误术语可以校准。  

校准后会出现多少漂移?

谢谢;

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    列昂尼德


    首先,为ADS1247提取一个TI设计示例(ADS1248与之类似)。 它的标题为3线RTD测量系统参考设计,-200°C至850°C 您可以在以下链接中找到它:

    www.ti.com/lit/ug/slau520a/slau520a.pdf

    它记录了使用此设备进行测量时的一些错误术语。 请注意,此设计是在不包含偏移错误术语的情况下编写的。 如果偏移,偏移和增益误差中将会出现额外的误差。 此外,参考偏移将被视为增益误差。

    在示例设计中,所有错误都是平方根和。 我想你可以用所有的错误组件来做这件事你用典型值作为给定错误的标准偏差。

    校准后,偏差和增益误差的漂移显示在数据表中。 使用图9至12以及图17至20,您可以看到偏移增益如何随温度而漂移。 以图17为例,PGA=32时,漂移约为-3.5ppm/c 如果您期望在-40至85C之间工作,那么您可能会预期在该范围内漂移约为230ppm (0.023 % 的额外增益误差)。 我会将这些曲线视为典型曲线,并认为它们是单个标准偏差的漂移。

    如果您想了解其他器件,我们有ADS124S08,它将被视为下一代ADS1248。 此设备的工作温度范围更广,从-50°C到125°C不等,规格也得到了升级。

    www.ti.com/.../ADS124S08


    吴若瑟