This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8565:温度和时间上的容差,精度和漂移

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588601/dac8565-tolerance-accuracy-and-drift-over-temperature-and-time

部件号:DAC8565

您好,

我正在尝试确定使用DAC8565是否可以满足我的设计要求,因为以前的工程师选择了此部件。

我需要知道如何计算零件的公差和精度。 哪些术语可以是平方根?

我还需要知道哪些错误术语可以校准。  

校准后会出现多少漂移?

谢谢;

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    感谢您的查询。您的问题似乎是一般性的。 我想您可以从Precision DAC学习中心页面获得大多数答案:

    www.ti.com/.../precision-dacs-learning-center.page

    完成本教程后,如果您有任何具体问题,请告知我们。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师