This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687EVM:并行数据传输

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5687

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588029/dac5687evm-parallel-data-transfer

部件号:DAC5687EVM

您好,

我尝试测试dac5687evm。 我需要0-1V输出。 我的数据正在以100 MHz频率更改。

我将16位数字数据应用到 J1.41万MHz时钟应用到J4。  

我正在尝试监控J19的输出(我正在使用电流到电压转换器(带有50欧姆反馈电阻的运算放大器))

输出信号应为20 kHz正弦波,但我监视的是60 Hz 1.6Vpp信号(不是正弦波而不是方波)

如何配置DAC5687 EVM? 我做错了什么?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yunus:

    从您的描述中,听起来好像您是在外部时钟模式下运行DAC。 在外部时钟模式下,时钟振幅应为1-Vpp 0V偏移。 在外部时钟模式下,配置1位5 (dual_clk)应设置为0,PLLVDD连接到0V。

    以下设置将允许您生成信号,而不会将输入数据发送到DAC。

    打开DAC GUI
    设置Dual clk (双击)= OFF (关)
    DAC串行数据=打开
    DAC静态数据=可能的最大值
    NCO =开
    在NCO组织块下
    Fdac (MHz)= 100
    NCO = 10
    单击更新

    DAC输出上应能看到10 MHz信号。 这将告诉您DAC是否正在工作。

    在文字之后更改GUI以进行以下设置
    DAC串行数据=关闭
    NCO =关闭

    现在,根据所选的插值,必须调整进入DAC的数据速率。 例如,如果插值为x2,并且您在J4处提供100MHz时钟,则数据应为50MSPS,而且数据满足设置和保持时间非常重要,如图43所示。 您还可以使用PLLLOCK驱动将数据发送到DAC的输入数据源。

    此致,
    Neeraj Gill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gill:
    为了监控示波器上的输出信号,我拆下了R6,R8,R21和T2,并安装了R19 (24.9 欧姆)和R20 (24.9 欧姆)。 I使R27,R30和R32短路。 (我只使用B端口)
    我应用了您提供的设置,但我只能用40 mVpp波形监控28V直流信号。 当我更改设置时
    DAC串行数据=关闭
    NCO =关闭
    我用160 mVpp波形来监测2,8V直流信号。
    当我使用频谱分析仪时,我在输出端看到100 MHz信号。