This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADs1220

Guru**** 2503065 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1220EVM, ADS124S08, TIPD164, ADS1248, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588658/ads1220evm-ads1220

部件号:ADS1220EVM
线程中讨论的其他部件:ADS1220,, ADS124S08TIPD164ADS1248ADS124S08EVM

 我必须设计ADs1220 BASIC (总空间为~² 1.5 ,^² 2) ,具有用于5V 3.3V电压的LDO和所需的电容,电阻器和8位 DIP开关。以选择传感器/信号。 为了节省时间????,我复制了演示EVM,假设有测试原型的所有部件,并发现 我的评估套件 (s/n?:4422100015?) 与原理图(文件ads1x20evm-pw.schDoc)不匹配,如sch上的许多零件。 和PCB未使用或填充 ,例如 :为什么在R3未使用时使用R29?............1220的引脚8 (REFN0)是否为天线,而R29为浮动状态??........ 我必须使用1220使用选择器DIP开关来监控RTD,TC,SG,Th,mV,mA等。换句话说,在设计PCB之前,我必须 确保1220的所有功能都能使用最少数量的组件。

如果我错了,有人可以更正我吗?请告诉我使用所有功能所需的最低部件(由开关选择)吗?...........

感谢Jose Jimenez (OFEST)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    ADS1220EVM是用于各种电位传感器输入的概念验证工具。  对于实际的传感器输入,已对EVM首次插入时适合的组合进行了一些假设。  在许多情况下,0欧姆电阻器用于进行各种连接和选择。  例如,您可以通过J4建立连接,在没有R3的情况下使用外部引用。  这似乎是一条浮动信号线路,但请注意 ,100mil短路跳线可以轻松地连接到J4的引脚9和7,以连接到AGND。  

    您可能会问,为什么我们一开始没有直接连接到AGND,或者可能使用开关?  交换机 的成本很高,可能会迫使设计采用不理想的布局。  此外  ,还可以使用ADS1220进行高侧参考,因此我们不想将该引脚严格锁定到AGND。

    最后,您可以将ADS1220EVM用作模型,但我认为更好的做法是专门为多传感器输入设计一个特定的系统。  最终,我们将为ADS1220开发一种新的EVM设计,它可能更适合您所需的应用类型。  这仍在设计阶段,我们目前还没有原型EVM。

    此致,
    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Bob! 明白了!

    我现在的实验时间很短。不管在哪种情况下,我都可以找到TC,RTD,TH,SG,SSTD (二极管),  毫安(&M)? 我可以通过8位开关进行切换,并通过SPI进行配置。最终结果:用户可通过开关和串行端口对任何传感器进行现场配置

     此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    我建议您看看TIPD164,它是一种适合ADS1248的设计,但它几乎使用您需要的所有输入。  您可以将此原理图的一部分用于确定如何最好地将它们连接到ADS1220的4个输入通道,也可以将此电路与ADS1248一起使用。  我们还拥有一个相当新的器件,即ADS124S08,它 是对ADS1248的升级,也可以在这种设计中轻松替换。  您可能还需要查看ADS124S08EVM以进行比较。

    此致,

    Bob B