This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7070EVM:在单差分DDR模式下IQ调制不工作

Guru**** 2581145 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005, AFE7070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588539/afe7070evm-iq-modulation-not-working-in-single-differential-ddr-mode

部件号:AFE7070EVM
主题中讨论的其他部件: AFE7070CDCM7005

您好,

我们正在使用AFE7070EVM传输自定义信号。 我们正在使用CPLD芯片(Altera Max V)以固定恒定采样速率将自定义信号的数字样片输出到AFE7070EVM芯片。 由于数据为8位,我们已将板上DAC端口的低6位接地,并将FPGA引脚连接到高8位。 我们没有使用TSW1400模式发生器板。

我们为J10连接器LO_IN提供1.5GHz的外部LO频率。 RFOUT (J3连接器)已连接至频谱分析仪。

此外,我们通过AFE7070 的DACCLK_P和 DACCLK_N上的外部焊接线绕过CDCM7005时钟同步器。 此外,我们还提供了已接地的IQ_FLAG。

我们使用以下设置操作EVM模块(通过提供的软件)-  

  1. 单差分DDR模式
  2. NCO已被旁路
  3. QMC偏移校正按预期工作。 但更改QMC相位参数并不起作用。

设置值-我们的FPGA正在以1 MegaSample/second输出信号。 提供的DACCLK_P和DACCLK_N各为25MHz,相位差为180度,在0和1.8 伏之间标度。 如前所述,低频在0.5dBm时为1.5GHz。

观察-我们似乎只为一个信号获得了完全调制的信号(没有交叉I和Q)。 无论DACCLK_P的频率如何(只要其大于1 MHz),此频谱都保持不变。 尽管在软件中更改了相位/IQ设置,但也是一样的。

然后,我们尝试交叉I和Q信号样本,并以两倍的采样频率发送它们。 在发送-sin (x)sin (x)作为i和Q时,我们获得了-70dBm的输出(没有正弦峰的迹象)。 在将sin (x)cos (x)作为I和Q发送时,我们获得了两个围绕LO频率的峰值,并且无法使用QMC校正参数抑制其中一个峰值。 我们在DACCLK_P频率的不同值下进行了类似的观察。

发生什么事了? 我们是否错过了一些成功进行IQ调制的重要步骤? 如有需要,我们很乐意为您提供更多信息。

谢谢!

Kalpesh Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krishna:

    您能否将显示问题的屏幕截图发送给我?

    也可以尝试使用GUI执行IQ交换。设置在数字输入设置下可用。

    此致,
    Neeraj Gill