This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:不使用板载模拟负载单元测量阻抗

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588359/afe4300-measuring-impedance-not-using-the-on-board-simulate-load-cell

部件号:AFE4300

您好,

我在尝试测量组织样本的阻抗时遇到问题。 我正在尝试通过BCM端子J36和我的组织发送电流,同时使用BCM端子J10记录它在组织中返回的电压。 当我进行正常的组织测量时,它工作正常。 但是,当我将组织切成两半时,电路似乎是开路的,我应该看到电压值为0V,但我看到的值接近1.7V,即参考电压。 我假设这可能是反馈问题,因为电路理论上是断路的,但我看到的是通过组织的电压。

这令人沮丧,因为我看不到我应该是什么样子。 我可能在设置中做了一些错误,但如果不使用板载负载单元,我找不到任何有关如何设置此类型电路的说明。 我也不确定交流电通过IOUT端子的方式。 二极管是否能确保单向流动? 唯一的数据表和指南是用于使用手持式仪表等外部设备进行BCM测量,这不是我要做的。 我只是尝试通过接收到的电压和通过组织发送的输出电流测量组织中的阻抗。

感谢您的时间!

-Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    欢迎参加e2e论坛。
    当您将组织切成两半时,正如您所说的,电路将会打开,VSENSE引脚浮动时,输出将会未定义。
    这种情况的一种解决方法是在VSENSE引脚之间添加一个大电阻器(~100Kohm)。 当VSENSE引脚打开时,此大型电阻器会向感应放大器提供反馈。

    您也可以在校准路径中添加相同的电阻器,以使计算对称。

    激励电流的方向可以使用ISW_MUX (0x0A)寄存器进行配置。 对于e,g,如果ISW_MUX = 0x0804,这意味着IOUT1连接到OPAMP1的输出,而IOUT0连接到OPAMP1的负输入。 当电流从输入流向OPAMP1输出时,激励电流以IOUT0 ->主体-> IOUT1的形式流动。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin,

    感谢您的快速回复! 我想详细说明你的第一部分答复。

    当VSENSE的读数应该是0伏时,它不是,我相信这是由于您所说的反馈。 但是,我不想读取此反馈电压。 当组织被切割时,它应该是断路。 只需在电压传感器之间的电路中添加一个电阻器,就可以强制电流通过该路径,而不是卡在组织中,读取奇怪的电压。

    此外,我已经在电流路径中添加了一个电阻器,以便作为"压降",因此在大电阻上,我不会得到高于1.7V的电压值。

    感谢您解释电流的方向!

    -Alex