This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:USBStyx驱动程序安装失败

Guru**** 1131510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588589/ads1263evm-pdk-usbstyx-driver-installation-failure

部件号:ADS1263EVM-PDK

我尝试了论坛中建议的许多方法,但我无法安装USB驱动程序。  

当我将USB连接线连接到PC (WINXP SP3,32位)时,它说设备找到并安装了驱动程序为'未知设备',并说它可以使用。   

我尝试安装此社区门户网站'5734.MMB0_DRIVER_INSTALL.v 1.0 .0.0 中提供的x32位驱动程序。问题仍然存在。  

感谢及时响应。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够通过重新安装并重新启动EVK和PC来解决问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishwanath,

    我很高兴您能解决这个问题。 感谢您发布解决方案!

    此致,
    Chris