This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:希望增加输入阻抗

Guru**** 2591490 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588412/ads1299-looking-to-increase-the-input-impedance

在“线程:ADS1299”中讨论的其他部件

已删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    在讨论"输入阻抗"时,需要考虑几种不同的规格。 以下是一些注意事项:

    1. 输入偏置电流的测量方法是将输入连接在中间模拟电源上,并测量 输入处串联电阻的电压。
    2. 直流输入阻抗的测量方法是测量两个不同输入电压下的输入电流,并将电压差除以电流差(考虑查找I-V曲线的斜率)。 请注意,这与输入偏置电流无关。 在ADS1299数据表中,当禁用导联断开电流源时,此值指定为最小1 Gohm。
    3. 交流输入阻抗将随频率而变化。 有输入电容,您可以将其建模为接地的并联电容。

    了解这一点后,是否可以使用ADS1299作为前端? 输入阻抗将超过1GOHM。 否则,您必须找到具有较高输入阻抗(或较低输入偏置电流-无论哪种规格很重要)的放大器。

    RLD放大器通过放大反向共模信号来工作。 如果您在前端使用的放大器不会更改输入信号的共模,则不应影响行为或RLD。 如果您确实更改了信号的共模,您实际上可以通过RLDREF引脚更改集成RLD共模电压。 如果您选择了这条路线,我可以帮助您。

    Brian Pisani