This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J44:用于Xilinx ZCU102评估套件的TI HSDC pro参考设计

Guru**** 2576625 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32J44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587720/adc32j44-ti-hsdc-pro-reference-design-for-the-xilinx-zcu102-eval-kit

部件号:ADC32J44
主题中讨论的其他部件: TSW14J10EVM

您好,

我想知道您是否有使用ZCU102 Zynq UltraScale+评估板和TI HSDC pro软件评估ADC32J44的参考设计。 如果不能,您能否将我指向ZC706主板的FPGA HDL设计文件? 您是否计划在不久的将来发布ZCU102的参考设计?

谢谢!

Nagaraj。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们没有ZCU102引用-但我们有ZC706的引用。 固件项目可从以下位置获得:
    www.ti.com/.../tsw14j10evm

    查看“Software (软件)”部分。

    如果您需要进一步的支持,请与Xilinx联系,因为这些示例是由Xilinx生成的。 我们使用TSW14J10EVM演示了这些功能,它允许我们的HSDC Pro软件直接与Xilinx平台进行接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    感谢您使用ZC706。 我知道Xilinx有一个JESD204B示例,但我不确定让HSDC pro软件与ZCU102配合使用有多难。 能否让我了解一下让HSDC pro软件与ZCU102板通信所涉及的内容? HSDC pro软件可能甚至无法识别ZCU102板。

    谢谢!
    Nagaraj。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nagaraj,

    固件需要能够通过USB/SPI接口响应来自HSDC Pro的SPI命令。  这在KC/VC/ZC7/KCU105的固件中处理。  没有正确的固件,HSDC Pro将无法识别FPGA平台或与FPGA平台通信。

    您可以从Xilinx获取固件并将ZCU102作为目标-但是您需要修复出现的任何问题。  Xilinx可能能够帮助解决此端口问题,但遗憾的是,我们没有足够的带宽从这个论坛中完成此操作。