This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7718:开机顺序中的定时

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7718, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588487/dac7718-timing-in-the-power-up-sequence

部件号:DAC7718
在“线程: LM3880”中讨论的其它部件

您好,

我无法与DAC7718通信。 这可能与我的问题完全无关,但我只是想在继续下一步之前查看一下。

我一直在阅读通电顺序的重要性。

在我的产品上,IOVDD和DVDD (=3.3V)由LDO提供,LDO由AVDD (DAC上使用的模拟电源)供电。 所以我想从技术上来说,IOVDD是在应用AVDD后的几微秒内应用的。 这是一个问题吗? 如果是这样,您是否可以推荐一个能够处理这种情况的TI部件(例如负载开关)(特别是为AVSS提供切换)。

谢谢!

诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Norman,

    根据数据表,应按如下方式实施开机顺序:

    "为使设备正确开机初始化,必须在之前或之前应用IOVDD和数字针脚
    时间为DVDD。 如果可能,最好将IOVDD和DVDD连接在一起,以简化
    供应定序要求。 上拉电阻器应接至任一电源。 AVDD应在之后应用
    数字电源(IOVDD和DVDD)和数字初始化引脚(LDAC,CLR,RST,CS和RSTSEL)。 AVSS CAN
    在AVDD的同时或之后应用。 REF-x引脚必须最后使用。"

    您可以在需要时使用LM3880和功率MOSFET对这些电源进行排序。 请注意,即使参考号也应排序。 因此,如果您将(1) IOVDD和DVDD,(2) AVDD和AVSS以及(3) REFA和REFB排序,则会很好。 您可以使用LM3880的3个使能引脚来执行此操作,尽管在第一种情况下不需要开关-主电源会执行此操作。

    您也可以参阅相关帖子 :e2e.ti.com/.../214.7632万

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师