This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:LMF为"244"时的操作模式

Guru**** 2535660 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586865/ads54j66-operationg-mode-in-case-of-lmf-is-244

部件号:ADS54J66

您好,

下面我想问您一个有关ADS54J66操作模式的问题。

q)数据表说明,如果LMF=244,则操作模式为2和4。 (数据表第38页,表13)

如果LMF=244,是否可以使用操作模式“8”(无小数)?

我想这是可能的,但我可以肯定地向你证实这一点。

谢谢你,在advacne

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi,

    您不能在此模式下操作,因为它会超过此设备的最大SerDes速率。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim-San,

    感谢您的回复!

    我明白了。

    但让我再次问您一个问题,
    您会建议我如何使用"采样率= 250m,序列通道号(L)= 2,无小数"驱动此设备吗?
    ADS54J66是否无法使用此设置?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,铃木山

    ADS54J66没有L=2且无小数位的任何模式。

    如果不需要小数,则唯一可用的模式是LMFS =4421

    如果您必须在最多2个通道的情况下操作,则可用的操作模式为:

    • LMFS = 2441,2x抽取,实际输出数据(操作模式2和4)
    • LMFS = 2881,4x位小数,复数输出数据(操作模式6)

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San,

    感谢您的回复!

    此致,