This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:PGA1的最小值有效输入

Guru**** 2523330 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS1259, ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588053/ads1262-minimam-valid-input-for-pga1

部件号:ADS1262
主题中讨论的其他部件: ADS1259ADS1256

使用PGA1的数据表和公式,当我们有单端输入时,我们不能使用PGA来获得低电压。 (最小电压为0.3V);公式12 (第38页),来自ADS1262的数据表

您建议使用输入电平偏移还是在双极模式下使用ADC? 当输入处于<25mV满刻度范围内时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishwanath,

    由于单端是单端的,您只需测量与其他稳定电压相比的"差分"信号。 也许您可以使用AINCOM (启用电平转换器)或将您的参考电压连接到输入引脚并将其用作负输入。

    您也可以切换到双极电源模式,但通常我建议只使用一个电源范围,以保持电源设计简单。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris

    感谢您的迅速回复。

    我还有几个问题。

    >如果我要在8ksps (最小24Bit)时以最小200nV至最大20mV的顺序进行测量,您建议使用内置PGA或仪表放大器吗?

    >您是否具有具有采样速率较高且具有FI/同步滤波器的TI ADC?

    >目前最佳的TI ADC,用于桥接测量,具有 ~8K采样的高精度。

    此致

    Vish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishwanath,

    要回答您的问题...

    Vishwanath Gaonkar22 说:
    >如果我要在8ksps (最小24Bit)时以最小200nV至最大20mV的顺序进行测量,您建议使用内置PGA或仪表放大器吗?[/QUOT]

    我会使用内部PGA。 外部仪表放大器的问题是找到一个噪声低于7nV/sqrt(Hz),无附加1/f噪声,且具有良好直流性能(偏移,增益误差和漂移规格)的放大器。  在大多数情况下,添加外部放大器会降低ADS1262的性能。

    [QUOTE USER="Vishwanath Gaonkar22">TI ADC是否具有采用较高采样速率的FI/同步滤波器?[/QUOT]

    是的。 我们的大多数 Δ-Σ ADC都有FIR或Sinc滤波器,我们有一个采样率更高的滤波器。 您正在寻找的采样率是多少?

    此外,多通道设计(同步或多路复用输入)是否需要此功能? 如果是,有多少个渠道?

    [报价用户="Vishwanath Gaonkar22">>目前最佳的TI ADC,用于桥接测量,具有 ~8K样品的高精度。[/QUET]

    ADS1262是目前噪声最低的 Δ-Σ ADC。 其它好的低噪声选项可能是ADS1256或ADS1259。

     

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Chris的回复,以下是您要查找的信息。
    该设计为单通道,具有~8Ksps采样率的差分。
    但是,当我选择具有PGA增益=64且带或不带其它滤波器的ADC时,很难以8K采样率获得我正在寻找的ENOB (>20位)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishwanath,

    是的,要以更快的数据速率实现更高的分辨率变得非常困难。 实际上,更快的数据速率将为您提供更多的信号(和噪音)带宽...我不知道有任何其他ADC能够提供这种性能。

    您可以尝试ADS1262上的SINC4滤波器以获得额外的噪声滤波,但降低数据速率将是获得更高ENOB的最佳方法。

    此致,
    Chris