This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:无模拟电源电压的链中的ADC'

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587984/ads131a04-adc-s-in-a-chain-without-analog-supply-voltage

部件号:ADS131A04

您好,

 

我们希望将ADS131A04与链中多个处于从属模式的ADC配合使用。

为了节省功耗,我们喜欢关闭链中的一些ADC。

是否可以关闭模拟电源电压(+ADC 2.5 和-2.5V)并保持IOVDD,RESV +3.3V,同时通过此ADC为数据计时?

不带模拟电源电压的ADC配置为采样模式,就像模拟供电的ADC一样。

 

此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    我需要先咨询一些同事,然后才能回答这个问题。 我对拖延表示歉意。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roy,

    无法关闭模拟电源并继续使用菊花链中的关闭设备。 当模拟电源关闭时,设备将不会运行。

    Brian