This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121C085:参考电压

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121C085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588218/dac121c085-reference-voltage

部件号:DAC121C085

您好,

我想使用具有2.5V满刻度的DAC12C085。
因此,我们将3.3V用于VA,2.5V用于Vref。

但是,数据表P.26中描述 了"要使用DAC121C085的全动态范围,电源引脚(VA)和VREF可以连接在一起并共享相同的电源电压。"

我无法理解这种描述。
我们是否可以使用具有2.5V Vref电压的2.5V全刻度范围的此设备?

此致,
柳枝



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji您好!

    使用3.3V的VA和2.5V的Vref是可以的。 数据表第6页上的推荐工作条件表示参考电压应介于1 V和VA之间。 因此,使用3.3V来提供VA,使用2.5V来提供Vref将在这些规格范围内。 您所指的语句表示使用DAC121C085 Vref的最大范围应等于VA,因为这是Vref的最大建议电压,并且输出范围将为零至Vref。 希望这有所帮助。

    此致,
    Garrett