This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:使用ADS1220进行生物电位信号测量

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588182/ads1220-biopotential-signals-measurement-with-ads1220

部件号:ADS1220
主题中讨论的其他部件: ADS1292R

大家好,

我已经尝试设计1通道EMG传感器一段时间了,首先我尝试使用ADS1292R,它是可行的,我看到的问题是增益不足以支持EMG信号, 所以我尝试添加一个预增益阶段,但这让我的电路增长超过了预期。 查看了ADS1220中的所有ADC后,我需要128增益,所以我一直在想是否可以将该设备用于EMG? 有人做过吗? 或者有人能给我建议吗? 我在模拟设计领域没有经验,如果有人能为我指明正确的方向,我将不胜感激。

谢谢!


卡洛斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    我的背景不是生物医学,但我认为ADS1220可能适用于EMG。  您可能必须确保所选的数据速率将根据 设备的数字滤波器通过频带的FIR响应捕获EMG信号的输入频率。  您可以在ADS1220数据表中看到滤波效果。

    此致,

    Bob B