This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:ADC128D818 IBIS模型和建议的电压级别

Guru**** 2567645 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588103/adc128d818-adc128d818-ibis-model-and-recommended-voltage-level

部件号:ADC128D818

大家好,

  1. 我的客户要求ADC128D818的IBIS型号,但主页中没有型号。
    我们是否有IBIS模型并可以提供给客户?

  2. 输入电压范围为0 ~ 2.56V。 是否有任何建议的电压水平?

  3. 它们将使用1.9V,并且在电压低于1.9V (如所附电压)时,它们会怀疑需要熔片和电容器滤波器。(示例考虑1.05V)
  4. 当电压电平超过1.9V时,它们将电压划分为1.9V,并使用100nF电容器。 没有问题?

  5. 布局指南请求
    当每个配电板布线时,过滤器和分压器电路应尽可能靠近ADC128D818。 还是放置在靠近电源板的位置?
    (客户监控可变功率和每个功率位置是独立的。)

谢谢你。

此致,
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jade,您好!

    1. 您说的没错,ADC128D818没有IBIS模型,我们将了解如何制作一个模型。
    2. 您可以对输入施加任何您喜欢的电压,直至参考电压。  如果使用内部参考电压,则最大输入电压为2.56V。  您的1.9V输入正常。
    3. 如果要监控的输入信号有噪声,添加RC滤波器是很好的-您不需要铁氧体磁珠。
    4. 请参阅3。
    5. 您希望模拟输入滤波器/除法器靠近ADC128D818。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jade,


    除了Tom的评论外,我还注意到另一篇文章对IBIS模型的评论:

    如果您需要的型号不可用,请访问www.ti.com并单击技术支持,与产品信息中心联系。 它们将帮助您确定是否可以提供型号。


    吴若瑟