This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149EVM:ADC驱动电路

Guru**** 2761715 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149, ADS4149EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588076/ads4149evm-adc-driving-circuit

部件号:ADS4149EVM
主题中讨论的其他部件:ADS4149

ADS4149EVM上的驱动电路包含两个背对背变压器,如ADS4149数据表中推荐的那样。 查看原理图,输入驱动第一个变压器(T1)的次级线圈,中间分接头通过电容器(C33)连接至接地,而不是驱动初级线圈。  这是否有特别的原因?  此外,T1,T2和T5似乎已从其封装中移除(与T4相反)并直接焊接到电路板上-是否正确? 如果是,这是否可以减少寄生虫?

谢谢!

Elliot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它看起来像是EVM随附了用于模拟输入的Coilcraft变压器,与可选放大器路径前面的变压器的原始物料清单类似。  因此,这些不是从ADT 1-1 封装的外壳中拆下的内侧。  它只是变压器本身。  T5在原理图中显示为WBC1-1,这就是它的含义,我认为T1和T2也是如此。  仅时钟输入保留在ADT变压器上。

    电路板上的封装设计可容纳多种不同的变压器或平衡变压器,具体取决于我们在给定时间选择安装的磁性元件类型。  没有任何一种变压器可满足所有应用的选择。  有些应用可能需要更高的频带,而有些则需要更低的频率,等等 。因此,我们使EVM能够适应尽可能多的变压器。  虽然板上的Coilcraft仅在一侧有一个中心丝锥,但其外形尺寸上有一个用于主要和次要的中心丝锥的垫。  我们有一个接地交流电容,以帮助过滤共模上可能由于变压器的相位或振幅不平衡而产生的任何波纹。  在这种情况下,变压器的中心分路器安装在两个变压器之间,并进行镜像成像。  如果 中心分接头有接地交流路径,我认为我们不希望导线变压器的转接方式与我们的转接方式不同,因为我们使用导线变压器进行单端到差分转换,这种转换具有绕组的一侧 地面。  我们希望整个信号在绕组上摆动,从信号进入地面的位置,而在中间的一个交流电容接地,我想是不起作用的。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Richard,这让我扫清了。

    我下载的设计文件包(slar048.zip)似乎是唯一可用的文件包。 是否有一个我错过了的最新产品,即原始材料明细表是否已更新?

    再次感谢!