This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1225:建议的PCB布局

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1225, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587868/ads1225-recommended-pcb-layout

部件号:ADS1225
主题中讨论的其他部件: ADS1220

尊敬的专家:

我的客户正在考虑ADS1225。

他想知道建议的PCB布局。

我确认了产品文件夹,但ADS1225数据表中没有信息,没有EVM和参考设计。

我也找不到类似的器件来替代ADS1225。

请给我发送推荐的布局。

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Shinichi-san:

    在这种情况下,我建议推广ADS1220。 它是下一代ADS1225。
    ADS1220数据表包括一个布局示例,我们提供了一个EVM和许多参考设计(TI设计)。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joachim

    感谢您的回复。

    没有任何有用的布局。

    我会将您的建议发送给客户。

    他们已经使用ADS1225多年了,可能很难改变。

    但它可能是用于ADS1225的ADS1220的可参考布局。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新一山

    我采纳了ADS1220布局建议,并将其调整为ADS1225。 看一下ADS1225,布局没有太多。 我为数字通信引脚放置了串联电阻器,为数字和模拟电源设置了旁路电容,并为模拟输入设置了输入滤波。 我可以为参考引脚放置类似的滤波,但许多引脚使用单个电容器,如我在此处所示。

    唯一未显示的是设备底部应接地的衬垫。 此垫可通过其中一个GND引脚或未使用的数字引脚(模式引脚(如果它连接到接地)或TEMPEN引脚)连接到接地。 焊盘也可以通过VIA连接至接地,但VIA孔必须较小,以防止焊料落入VIA。

    图示如下所示:

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    感谢您的回复和支持。

    它真的很有用。

    我将发送客户作为参考。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一