This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:关于差分信号滤波器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587074/ads1263-about-differential-signal-filter

部件号:ADS1263

您好,

有关ADS1263的另一个问题。

采样速率为2.5SPS,用于中间直流信号。

根据手册,输入需要使用过滤器。

我不知道如何设置电容器的值,您能推荐电路和各个部分的值吗?

顺便说一下,您是否还可以使用G0型MLCC电容器提供参考设计。

谢谢!

徐俊华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junhua:您好!

    输入滤波器的作用只是为了防止反锯齿。 它只需具有比调制器时钟频率(~921 kHz)低一到二十年的切断频率即可生效。 出于噪声目的,我会将电阻值保持在5千欧以下。 除此之外,该滤波器的设计并不太重要,因为数字滤波器可执行大多数噪声滤波。 请记住,R和C值越大,输入电压稳定所需的时间就越长,如果这是您的应用中的一个问题。

    我没有专门讨论C0G型电容器的参考设计;但是,建议使用它们,因为它们的温度和电压系数低得多,因此它们的电容比其他电介质类型更稳定,并且不会使输入信号失真太多。

    我希望这会有所帮助,
    Chris