This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC0820-N:了解此ADC的输出源电流和输出吸入电流

Guru**** 2576815 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC0820-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587256/adc0820-n-understanding-the-output-source-and-output-sink-current-of-this-adc

部件号:ADC0820-N

大家好

我正在尝试了解 ADC0820-N的输出源电流和输出接收器电流。我想测试数据表中指示的值。但意识到我对该设备上的电流了解甚少。如果我错了,请更正。 输出源电流是在常规操作期间输出的电流源,输出到连接到ADC的各种器件,并可定义器件的风扇输出。它还在的8位上提供逻辑高值或低值电压 输出,但输出汇电流让我感到困惑?

如果您能对此提供任何见解,以及如何使用您的源测量单位(我使用的是Keithley 2400)测试这两个值,我们将不胜感激。

-John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    是的,您是正确的,当前源和接收器编号定义了输出可以扇出的设备数量。  

    Isource的测试条件是Vout = 0V。  您可以通过串行电阻器将输出连接到5V电源,然后使输出= 0V来进行测试。  如果您的系列电阻器为1k,您应获得5mA的电流。  然后,您可以调整电阻器以获得测试的限值。

    对于散热器,您需要将电阻器连接到0V,然后将输出写入5V。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike

    感谢您的快速响应,我非常接近完全理解我的测试设置,并且为了方便您的使用,我还添加了数据表中特定区域的片段。

    我的问题是,例如,我正在尝试测试您上面提到的Isource电流,用于我的DB0-DB7 8位输出, 哪一项的测试限值为-7.2mA。我会在这些输出中写入“0”, 我会调整电阻以获得测试限值,但在这种情况下,我的通过/失败条件是什么?

     

    我还打算对我的RDY输出的吸入电流执行同样的操作,将其设置 为5V ,并将我的可变电阻器连接到它 和GND,然后缓慢地将其调整到8.4 mA的测试限值,但仍有与上述相同的问题

    最后,我想问为什么不在Isource中测试RDY输出,如下图所示

    -John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    通过条件是您能够获得-7.2mA。

    RDY引脚没有Issource规范的原因是它是开路漏极,并且具有外部上拉电阻。

    Mike