This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:50/60Hz滤波器

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587852/ads1293-50-60hz-filter

部件号:ADS1293

我想添加50/60Hz功率通滤波器ads1293。我该怎么做? 芯片中有任何选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SENTHIL,

    有几种方法可以实现此目的。 首先,ADS1293具有集成的RLD放大器。 本质上,此放大器将输入上的共模信号反转,并将其输出回主体,从而为近共模干扰(即电源干扰)创建负反馈回路。 您可以在ADS1293数据表中找到有关其操作的详细信息。

    除此之外,病人监护系统通常会在处理器上实施数字陷波滤波器,以进一步减轻干扰。 芯片中不包含此功能,必须由您自己开发。

    此致,
    Brian Pisani