This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7946:工作输入电压之外的行为是什么

Guru**** 2825865 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586831/ads7946-how-is-a-behavior-out-of-operating-input-voltage

部件号:ADS7946

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用ADS7946。

他想知道从超出工作范围(AINx和AINxGND)到绝对最大额定值(AINx到GND和AINxGND到GND)的行为

请问您有什么建议?

===问题===

未 指定范围:AINx (-0.2V至-0.3V和AVDD+0.2V至AVDD+0.3V)和AINxGND (-0.2V至-0.3V和+0.2V至+0.3V)。

在+/-0.2V范围内是工作范围,是正常工作范围。

不允许高于+/-0.3V,因为该设备可能会造成损坏。  

0.2V至0.3V之间未知。

(1)输出代码如何?  

输出是否合适(VINx-VINxGND)?

 当(VINx-VINxGND)通过VREF时,它将输出全部为'H'?

是否存在不规则代码的可能性?

代码 (VINx-VINxGND)如何为负?

(2)是否有任何损害的可能性?

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi San

    模拟输入引脚(AINxP和AINxN)的ADS7946绝对最大额定值 为-0.3V至AVDD+0.3V。 AINxGND的Whild在GND导轨周围为-0.3V至0.3V。

    输入引脚通常具有ESD夹持AVDD和GND引脚。 内部ESD二极管的典型正向压降电压约为0.3V。 因此,我们为这些引脚指定了绝对最大额定值,即AVDD以上+0.3V,接地导轨之下-0.3V。 ESD二极管正向电压可能会因工艺的不同而有细微的差异。

    超过绝对最大额定值下所列的应力可能会对设备造成永久性损坏。 这些仅为应力额定值,不暗示在这些条件下或电气特性下所示条件以外的任何其他条件下设备的功能操作。 因此,很难评论设备在该区域中的性能。

    此外,我们还针对上述电气表中所述的工作条件对设备进行表征。 因此,我们可能无法提供您的客户所请求的数据,这与设备建议的操作条件不符

    如果客户正在使用此器件,而该器件可能会面临过压情况, 则我建议使用每个输入通道上的串联电阻器或使用保护夹来限制通过内部ESD二极管的电流,这些保护夹将在ADS7946器件推荐的工作条件下钳制输入电压。  

     

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet Godbole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhijeet,

    感谢您的回复。

    客户知道ESD二极管内的设备如何工作。
    在这种情况下,这不是问题。

    客户希望了解AVDD+0.2V至+0.3V和GND-0.2V至0.3V。
    由于范围不是工作条件,他不知道设备的工作情况。

    请您提供建议吗?

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,真知

    内部ESD二极管典型正向电压为0.3V。 但是,当输入到ADC的电压介于AVDD+0.2V至AVDD+0.3V之间时,此正向电压可能会变化,ESD二极管会打开。 ESD二极管将消耗电流,但不能考虑其电流的范围。

    理想情况下,在客户使用上述条件时 ,输出代码应饱和为Vin>VREF,但此数据无效。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Abhijeet

    感谢您的回复。

    我了解ESD可以打开AVDD+0.2V至AVDD+0.3V。

    在另一种情况下,它不会打开,输出数据如何。
    我认为它将是单端模拟输入的3FFF,对吗?

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,真知

    是的,您的理解是正确的。 如果ADC的输入电压高于VREF/AVDD (基于参考电压电平), 则输出代码应饱和。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aqbhijeet

    感谢您的快速回复。

    我知道当过压输入时,它会饱和。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一