This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7957-Q1:更正了数据表中图60注释A

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587628/ads7957-q1-correction-of-note-a-of-figure-60-on-the-datasheet

部件号:ADS7957-Q1

您好,

数据表(SLAS605B)上图60的注A应按如下所示进行更正:

此致,

Cagatay Kalelioglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cagatay

    感谢您指出这一点。 我们正在努力纠正这一问题。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhijeet,

    感谢您的回复。

    祝你度过美好的一天!

    此致,

    Cagatay