This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600:AC耦合CLK+/-丢失时DCLK+/-的状况

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587469/adc12d1600-condition-of-the-dclk---when-the-ac-coupled-clk---was-lost

部件号:ADC12D1600

您好,

我的客户有关于ADC12D1600的问题。

[Q]

请告诉我AC耦合CLK+/-丢失时DCLK+/-的状况。

(高? 或低? 或未定义状态?)

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katsunaga-san

    此ADC产品系列具有极高增益时钟接收器电路。 由于该功能与交流耦合时钟输入相结合,当输入偏置为0V时,器件将打开CLK+/-输入上存在的少量噪声。 自切换的确切频率很难预测,但在应用时钟时,其频率低于设备的正常工作频率。

    由于设备是自动计时,因此在这种情况下将切换DCLK输出。

    避免这种情况的最佳方法是在时钟关闭时断言ADC断电控制。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim-San,

    感谢您的快速响应和清晰答案!

    好的,我理解你的所有评论。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga