This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1672:数据表中的串行输出计时和图表

Guru**** 2819595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587704/ads1672-serial-output-timing-and-chart-in-datasheet

部件号:ADS1672

您好:

我目前正在设计一款将使用ADS1672 ADC的新产品。 这是我以前没有使用过的部件,有一些关于串行输出的事情我觉得很困惑。 请使用图 2使用外部SCLK的数据检索计时(SCLK_SEL = 1)。

在我的设计中,CSbar输入将被接地。 该芯片还将设置为使用“外部”SCLK和CMOS输出。 在我的设计中,我将使用一个启动脉冲(100 NS长)。 当DRDY引脚高(1)然后低(0)时,下降边缘将导致外部SCLK启动(先上升边缘)。 这是我感到困惑的时刻。 在计时图中,它显示MSB可在SCLK信号的上升沿使用,并且绝对可在下降沿使用。 它显示第二个SCLK脉冲的上升边缘,与MSB可用性窗口的后端对齐,而不是第二个MSB可用性窗口的开始。 通常,这些图显示时钟边缘与DOUT信号上的交叉点重合。 在图中,SCLK和DOUT数据之间似乎没有任何关系。 显然,SCLK用于将AD转换的24位结果转换为DOUT引脚,从MSB开始。 现在我的假设是,当DRDY引脚变高时,结果已经在串行输出寄存器中,但在DOUT引脚上不可用。 正确吗? 然后,在第一个SCLK脉冲的上升沿,MSB的值被传递到DOUT引脚(我假定它是一个具有三态输出的位锁存器),而其他位则被移动到一个靠近移位寄存器的MSB端的触发器。 正确吗? 在下一个SCLK脉冲的上升沿上,MSB值(以前是第二个MSB值)移出到DOUT引脚,其他位像上一个周期一样向前移动。 正确吗? 我的假设是,此过程将一直持续到所有24位都传递到DOUT引脚。 正确吗? 现在,在我的电路中,我需要将串行数据输入到24位串行到并行寄存器中,该寄存器用于连接电路设计中的存储器芯片。 如果我认为正确,那么我所要做的就是在SCLK秋季边缘的数据中设置串行到并行寄存器时钟,但如果操作计时如上图所示,我不认为是这样 可能。 ADC没有并行输出太糟糕了,因为它肯定会简化我的设计。 不管怎样,有人能告诉我,我的上述假设是否正确,因为我的设计在处理之前处于暂停状态。

关于ADC芯片的另一个注释。 如果器件有一个内部计数器来计算SCLK脉冲的数量,并在最后一个转换位移至DOUT引脚时锁定SCLK信号,直到出现下一个DRDY信号,这将会更好。

此致,

Mike Lacroix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mike!

    欢迎参加e2e论坛! 将ADS1672的/CS引脚连接到GND很好。 图2试图显示SCLK的上升沿是在使用下降的SCLK边缘采样有效数据时导致SDO切换的原因。 这类似于SPI模式1 (CPOL=0,CPHA=1)。 SCLK的第二个上升沿导致MSB-1移出,第三个上升沿移出MSB-2等...所以,您的假设是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Tom。 您的解释是我认为它是如何工作的,但数据表中的图表根据信号边缘的关系似乎不是这样工作的。 我不知道谁负责ADS1672的数据表,但对于首次使用此部件的用户,如果数据表中有一个简短的书面说明,说明串行输出的工作原理,并修改时间图以使其更准确,那将是非常有利的。 作为一名TI员工,您或许可以将此信息传递给谁。 正如您所知,作为一个家伙,我属于"按图片构建"类别,因此当图片不是完全清晰时,可能会出错。 所以当图片看起来不对的时候,我就把文字挖掘出来,希望有解释。

    再次感谢。

    Mike Lacroix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mike!

    理解-我将与插图制作者讨论,看看我们是否可以获得更好的ADS1672计时图。 如果还有其他问题,请务必告知我们。