请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8329 当CS变低时,ADS8329是自动将最后的转换结果传输到SDO线路上,还是需要先发送读取命令? 这些图表提出的问题比他们回答的要多。
在图5中,数据在SDO行上输出的同时,SDI行上发送了一个读取命令。
在图的60到62中,数据似乎在读取命令之前就被移出。 关于图61,我有各种各样的问题,但现在我将把这些问题留待处理。
我只是想知道我需要做些什么才能从转换器中读取数据。