This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:输入是否可以直流耦合?

Guru**** 2568175 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, TSW54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587400/ads54j60-can-inputs-be-dc-coupled

部件号:ADS54J60
主题中讨论的其他部件:LMH5401TSW54J60EVM

您好,

ADS54J60 是双路16位1 GSPS转换器。  我可以找到的所有示例原理图-包括EVM -采用模拟输入的交流耦合,用于

使用变压器耦合的示例。  我看不到任何直流耦合原理图示例。  此ADC是否可以与直流耦合输入配合使用?  我需要保留跟单信用证信息

在我的测量中,变压器耦合不适合我。  使用直流耦合 输入时是否存在任何问题或缺陷?  为什么要这样做
所有设计示例都使用交流耦合技术?

谢谢!

Mohan Gurunathan

Mohan Gurunathan

Nuvation工程

加利福尼亚州桑尼维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohan

    有关使用LMH5401差分放大器的直流耦合实施,请参阅TSW54J60EVM文档。 EVM默认配置为交流耦合,但使用0欧姆电阻器替换C204和C205可实现直流耦合操作。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您提供的信息,我找到了您提到的有关直流耦合的信息。

    感谢您的帮助。

    此致,

    Mohan